结果:找到"NAND FLASH,FLASH",相关内容68条
  • Flash存储芯片:NORFlash、NANDFlash、UFS和eMMC的比较与解析
  •   前言  在数字化时代的今天,数据的存储和管理变得越来越重要。各种各样的存储技术应运而生,以满足不同的使用场景和需求。其中,Flash存储芯片以其非易失性、可擦写性和可编程性等优势,占据了重要地位。本博客将详细介绍Flash存储芯片中的NORFlash、NANDFlash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。  1.NorFlash  1.1用途特性  NORFlash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几MB~几十MB,因此适合存储较小的程序和数据。由于其读取速度快且可靠性高,NORFlash在嵌入式系统和单片机...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 存储芯片 NOR Flash NAND Flash UFS eMMC 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-04-03 11:55:00
  • 什么是NAND型Flash存储器?
  • 前言NANDFlash和NORFlash是现在市场上两种主要的闪存技术。Intel于1988年首先开发出NORFlash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NANDFlash结构,后者的单元电路尺寸几乎只是NOR器件的一半,可以在给定的芯片尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。1.NANDFlashROMNANDFlashROM应该是目前最热门的存储芯片了。因为我们生活中经常使用的电子产品都会涉及到它。比如你买手机,肯定会考虑64GB,还是256GB?买笔记本是买256GB,还是512GB容量的硬盘呢?(目前电脑大部分采用了基...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存芯片,存储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,SD NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-03-01 17:32:00
  • 基于STM32+CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试(下篇)
  • 四、移植FATFS文件系统前面第3章,完成了SDNAND的驱动代码编写,这一章节实现FATFS文件的移植。4.1FATFS文件系统介绍(1)介绍FatFs是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。(2)特点【1】Windows兼容的FAT文件系统【2】不依赖于平台,易于移植【3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-03 15:23:00
  • 使用RTOS系统如何选取大容量存储芯片NANDFlash
  •   随着物联网的兴起,很多产品都要求启动速度快、功耗低、响应及时。所以RTOS(比如RT-Thread)得到了越来越广泛的应用。本身RTOS系统是面向专且精的产品,因此系统的镜像都是非常小的,基本<10MB、甚至<1MB的。但有时候开发者因为如下的需求:  1、使用GUI界面需要存储图片  2、需要存放一段启动或提示语音/视频  3、系统需要嵌入一些协议栈等原因,系统IMG变得很大,用NORFlash就不太够用了。  这个时候就需要采用NANDFlash,但使用RawNAND也存在几个问题:1,需要CPU支持并口;2,需要CPU做EDC/ECC,坏块管理,平均读写等操作。使用RT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片,NOR FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-21 17:49:00
  • FRAM作为代码存储器应用中的单芯片解决方案
  • 通常将采用存储器技术的应用分为可执行代码和数据任务。可执行代码要求使用非易失性存储器,并在所有条件下都能够保留存储器中的代码。数据任务则要求能够对存储器进行快速、简易且无限次数的读/写访问。会根据应用程序来决定执行数据任务的存储器是易失性的还是非易失性的。通常可执行代码的存储器采用基于ROM的技术,而数据任务的存储器则采用基于RAM的技术。作为赛普拉斯中的一款非易失性RAM产品,FRAM提供了独特的优点—它能够将可执行代码和数据组合在一个单存储器中。本篇文章介绍的是代码存储对存储器的要求.代码存储对存储器的要求◆非易失性◆相应的容量◆读取访问时间◆防止意外写入的能力◆在某部分或某段代码中的现...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,存储器,Nand Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-23 16:07:00
  • NANDFLASH系统的权衡利弊
  • NANDFLASH是一种大众化的非易失性存储器,主要是因为小型和低功耗且坚固耐用。尽管此技术适合现代存储,但在将其列入较大系统的一部分时,需要考虑许多重要特性。这些特性适用于所有类型的存储,包括耐用性,密度和性能,每千兆字节价格,错误概率和数据保留。在设计使用NANDFLASH的系统时,选择适当的特性平衡非常重要。闪存控制器还必须足够灵活,以进行适当的权衡。选择正确的闪存控制器对于确保闪存满足产品要求至关重要。闪存概述闪存单元由修改的场效应晶体管(FET)组成,在控制栅极和通道之间的绝缘层中具有额外的“浮置”栅极。通过施加高压将电荷注入到浮栅上(或从浮栅上去除)。这会改变打开晶体管所需的栅极...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,FLASH,SRAM,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-10 14:19:00
  • 非易失性Flash详解
  • Flash(快闪或闪存)由Intel公司于1988年首先推出的是一种可用电快速擦除和编程的非易失性存储器,其快速是相对于EEPROM而言的。Flash从芯片工艺上分为NorFlash和NandFlash两大类。NorFlashNorFlash的特点是芯片内执行(XIP),应用程序可以直接在内存Flash内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NorFlash的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益。NandFlashNandFlash的结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度很快;然而其管理和控制比较复杂。非易失性存储器–NorFlashNorFlas...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 非易失性Flash,Flash,Nor Flash,Nand Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-07 14:24:00
  • NandFlash结构及错误机制
  • NandFlash是一种非易失性存储器,具有读写速度快.功耗低.存储密度高等优点,目前被广泛应用于电子产品中,如固态硬盘(SSD)、手机、数码相机等。进入21世纪以来,随着CPU主频以及IO频率的不断提高,传统硬盘由于读写速度慢等原因已经成为PC、服务器存储等领域发展的瓶颈。由于基于NandFlash的存储相比于传统硬盘存储具有体积小、读写速度快.抗震动强、温湿度适应范围宽等优点,NandFlash的市场份额正在迅速扩大,逐步取代传统硬盘。尤其在航天航空、国防军事等特殊的应用环境领域中,NandFlash已经成为存储设备的首选。NandFlash存储器内部是由存储单元“浮置栅晶体管”阵列排布...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Nand Flash,Flash存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-26 15:02:00
  • NANDFLASH的接口控制设计
  • Nandflash是flash存储器的其中一种,Nandflash其内部采用非线性宏单元模式以及为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。NANDFLASH存储器具有容量较大和改写速度快等优点适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用。NAND结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。本篇文章存储芯片供应商宇芯电子介绍关于NANDFlash的存储结构以及NANDFlash的接口控制设计。NANDFlash的存储结构大多数的NANDFlash都大同小异,所不同的只是该NANDFlash芯片的容量大小和读写速度等基本特性。块Block是NANDF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,FLASH 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-03 16:19:00
  • NANDFlash和NORFlash的区别
  • 1.1接口差别NORFlash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以直接和CPU相连,CPU可以直接通过地址总线对NORFlash进行访问,可以很容易地存取其内部的每一个字节。NANDFlash器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据﹐只能通过I/O接口发送命令和地址,对NANDFlash内部数据进行访问。各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。NANDFlash读/写操作采用512或2048字节的页。NORFlash是并行访问,NandFlash是串行访问,所以相对来说,前者的速度更快些。1.2容量和成本NORFlash的成本相对高﹐容量相对小,常见的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND Flash,NOR Flash,Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-02 14:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: